Mode de fonctionnement de la variation
L’appareil est un type d’actionneur de variation universelle et détecte automatiquement les charges connectées. La reconnaissance du type de charge détermine si une charge inductive, capacitive ou ohmique est raccordée. Cependant, il est également possible de choisir un mode de fonctionnement alternatif pour des lampes spéciales à LED ou à économie d’énergie (ESL/CFL) à l’aide des paramètres ETS.
|
LED |
Light emitting diode (diode électroluminescente ) |
|
ESL |
Energy-saving lamp (lampe à faible consommation d’énergie) |
|
CFL |
Lampe fluorescente compacte |
Pour garantir le fait que différentes charges sont ajustées de manière optimale, d’autres réglages peuvent être modifiés pour chaque canal. Vous pouvez adapter le comportement de démarrage lors de la mise sous tension au processus d’allumage ESL/CFL. (Démarrage toujours à une luminosité de 50 % (ESL/CFL))
La plage de variation peut généralement être adaptée individuellement pour chaque canal pour toutes les charges (Plage de variation).
Pour plus d’informations sur les courbes de variation spéciales pour lampes LED, halogènes et à incandescence ou définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Courbe de variation.
Dans cette section, vous en saurez plus sur la détection de charge automatique et le mode de fonctionnement de variation alternatif « Rampe montante LED, ESL/CFL (RL-LED) » et vous découvrirez quelles sont les combinaisons de différentes charges qui sont autorisées.
Les modes de variation disponibles sont les suivants :
-
Mode de fonctionnement RC = rampe descendante (automatique)
-
Mode de fonctionnement RL = rampe montante (automatique)
-
Mode de fonctionnement RL-LED = rampe montante LED, ESL/CFL (peut être réglé via ETS)
La détection de charge est uniquement possible si la tension et la fréquence sont comprises dans la plage autorisée et s’il n’y a ni court-circuit ni surcharge.