Modo de funcionamiento de atenuación
El dispositivo es un tipo de actuador de atenuación universal y detecta automáticamente las cargas conectadas. La detección de la carga determina si la carga conectada es inductiva, capacitiva u óhmica. No obstante, también se puede seleccionar un modo de funcionamiento alternativo para LED especiales o lámparas de bajo consumo (ESL/CFL) usando los parámetros ETS.
|
LED |
Diodo emisor de luz |
|
ESL |
Lámpara de bajo consumo |
|
CFL |
Lámpara fluorescente compacta |
Para garantizar que las diferentes cargas se ajustan de forma óptima, se pueden modificar más ajustes en cada canal. Puede adaptar el comportamiento de inicio durante el encendido al proceso de encendido ESL/CFL. (Iniciar siempre al 50 % de luminosidad (ESL/CFL))
Por lo general, el rango de atenuación puede adaptarse individualmente en cada canal para todas las cargas (Rango de atenuación).
Para obtener información sobre las curvas de atenuación especiales para luces LED, halógenas e incandescentes o definidas por el usuario, véase el apartado Curva de atenuación.
En este apartado se familiarizará con la detección automática de la carga y el modo de funcionamiento alternativo de atenuación "Fase del tiempo de subida de LED, ESL/CFL (RL-LED)" y descubrirá qué combinaciones de cargas diferentes están permitidas.
Se pueden seleccionar los siguientes modos de funcionamiento de atenuación:
-
Modo de funcionamiento RC = fase del tiempo de bajada (automático)
-
Modo de funcionamiento RL = fase del tiempo de subida (automático)
-
Modo de funcionamiento RL-LED= fase del tiempo de subida de LED, ESL/CFL (se puede ajustar mediante ETS)
La detección de la carga solo es posible si la tensión y la frecuencia están dentro del rango permitido y no hay cortocircuitos ni sobrecargas.