Information générale sur l’application
Avec cette application logicielle, vous pouvez programmer le maître de variation KNX de SpaceLogic. L’appareil peut commuter et réduire les charges ohmiques, inductives ou capacitives. Le variateur est également conçu pour les lampes LED à variation et à économie d’énergie. Vous trouverez des informations sur les charges connectables sous Réglages express pour variation et dans le manuel d’utilisation.
Le variateur contrôle la luminosité des lampes connectées. Vous pouvez définir les fonctions de commande individuellement pour chaque canal de sortie du variateur.
Vous pouvez ajouter jusqu’à deux extensions de variation universelle KNX ou des extensions de commutateur/stores à l’appareil. Il en résulte les combinaisons suivantes :
|
Maître |
Extension 1 |
Extension 2 |
Sorties |
|---|---|---|---|
|
MTN6710-0102S |
- |
- |
2 x variation |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
- |
4 x variation |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6810-0102 |
6 x variation |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6805-0008 |
4 x variation
et |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6810-0102 |
4 x variation
et |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6805-0008 |
2 x variation
et |
Les réglages de base de l’appareil sont définis dans l’onglet Réglages généraux. Vous pouvez ici définir la configuration de l’appareil à partir du maître et des extensions. Vous pouvez ensuite également spécifier ici les fonctions des sorties. (Réglages généraux). Les fonctions des sorties sont paramétrées sur les onglets Réglages express et Réglages étendus des sorties pour la variation, la commutation, le volet roulant et le store.
Réglages express pour variation
Réglages express pour commutation
Réglages express pour stores / volets roulants
Réglages express pour volets roulants
Réglages étendus pour variation
Réglages étendus pour commutation
Réglages étendus pour stores / volets roulants
Réglages étendus pour volets roulants
Vous pouvez utiliser les Réglages étendus de l’appareil pour configurer les réglages généraux des appareils selon les besoins. (Réglages étendus).