Información general sobre la aplicación
Con esta aplicación de software puede programar el maestro regulador SpaceLogic KNX. El dispositivo puede conectar y atenuar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas. El regulador también está diseñado para LED atenuables y lámparas de bajo consumo. Encontrará información sobre las cargas conectables en Ajustes exprés para atenuación y en el manual de usuario.
El regulador controla la luminosidad de las lámparas conectadas. Puede ajustar las funciones de control individualmente para cada canal de salida del regulador.
Puede añadir hasta dos extensiones de atenuación universal KNX o extensiones de conmutador/persiana al dispositivo. Esto da como resultado las siguientes combinaciones:
|
Maestro |
Extensión 1 |
Extensión 2 |
Salidas |
|---|---|---|---|
|
MTN6710-0102S |
- |
- |
2 x atenuación |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
- |
4 x atenuación |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6810-0102 |
6 x atenuación |
|
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6805-0008 |
4 x atenuación
y |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6810-0102 |
4 x atenuación
y |
|
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6805-0008 |
2 x atenuación
y |
Los ajustes básicos del dispositivo se ajustan en la pestaña Ajustes generales. Aquí usted define la configuración del dispositivo desde el maestro y las extensiones. También puede especificar las funciones de las salidas aquí. (Ajustes generales). Las funciones de las salidas se parametrizan en los Ajustes exprés y en las pestañas de Ajustes ampliados de las salidas para atenuación, orden de conexión, persiana enrollable y persiana.
Ajustes exprés para atenuación
Ajustes exprés para orden de conexión
Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable
Ajustes exprés para persiana enrollable
Ajustes ampliados para atenuación
Ajustes ampliados para orden de conexión
Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable
Ajustes ampliados para persiana enrollable
Puede utilizar los Ajustes ampliados del dispositivo para configurar los ajustes globales de los dispositivos según sea necesario. (Ajustes ampliados).