Objets de groupe pour la durée de variation des scénarios et de la fonction centrale
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 |
Central |
Durée de variation pour scénarios et central |
2 octets |
Reçu |
7.004 durée (100 ms) |
Avec un télégramme, la durée de variation identique pour les scénarios et la fonction centrale peut être réglée ou modifiée via l’objet (durée DPT 7.004 2 octets (100 ms)) entre 0 ms et 99:59:9 ms, par exemple à l’aide d’un bouton. Cela vous permet de spécifier la durée de variation à partir de différents endroits en fonction de la situation souhaitée.