Oggetti di gruppo per tempo di regolazione per scene e funzione centrale
|
N. |
Nome |
Funzione oggetto |
Lunghezza |
Comportamento |
Tipo dati |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 |
Centrale |
Tempo di regolazione per scene e centrale |
2 byte |
Ricevuto |
7.004 tempo (100 ms) |
Con un telegramma è possibile impostare o modificare lo stesso tempo di regolazione per le scene e la funzione centrale tramite l’oggetto (2 byte DPT 7.004 tempo (100 ms)) tra 0 ms e 99:59:9 ms, ad es. mediante un pulsante. In questo modo è possibile specificare la durata del tempo di regolazione da luoghi diversi a seconda della situazione desiderata.