MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Oggetti di gruppo per contatore ore di esercizio

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

31

Master/Estensione 1/2 Uscita 1/2

Ore di esercizio

4 byte

Invio

Ritardo temporale 13,100 (s)

32

Master/Estensione 1/2 Uscita 1/2

Durata utile superata

1 bit

Invio

1.005 allarme

33

Master/Estensione 1/2 Uscita 1/2

Resetta ore di esercizio

1 bit

Ricevimento della merce

1,015 reset

L’oggetto Vita utile superata: Se il numero di ore di esercizio supera il valore impostato nel parametro Limite ore di esercizio, l’uscita invia il valore 1. L’uscita ha valore 1 finché non si azzerano le ore di esercizio con l’oggetto Resetta ore di esercizio.


Se l’oggetto Resetta ore di esercizio riceve il valore 1, le ore di esercizio per il carico vengono azzerate e l’oggetto Vita utile superata viene impostato al valore 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?