Objets de groupe pour compteur d’heures de fonctionnement
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 |
Maître/Extension 1/2 Sortie 1/2 |
Heures de fonctionnement |
4 octets |
Envoi |
13.100 temps de latence (s) |
|
32 |
Maître/Extension 1/2 Sortie 1/2 |
Durée de vie dépassée |
1 bit |
Envoi |
1.005 alarme |
|
33 |
Maître/Extension 1/2 Sortie 1/2 |
Réinitialiser les heures de fonctionnement |
1 bit |
Réception |
1.015 réinitialisation |
L’objet Durée de vie dépassée : Si le nombre d’heures de fonctionnement dépasse la valeur définie dans le paramètre Limite d’heures de fonctionnement, la sortie envoie la valeur 1. La sortie est à la valeur 1 jusqu’à ce que vous réinitialisiez les heures de fonctionnement avec l’objet Réinitialiser les heures de fonctionnement.
Si l’objet Réinitialiser
les heures de fonctionnement reçoit la valeur 1,
les heures de fonctionnement de la charge sont réinitialisées
et l’objet Durée de vie dépassée est réglé sur la valeur 0.