MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objetos de grupo para contador de ciclo de conmutación

Si desbloquea el contador de ciclo de conmutación, los objetos de grupo de cada relé aparecerán en la carpeta de objetos especiales Contador de ciclo de conmutación.

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

39

Extensión 1/2 Salida#

Contador de ciclo de conmutación

2 bytes

Envío/lectura

Valor sin signo de 2 bytes

De forma predeterminada, solo el indicador C y el indicador R están ajustados para evitar un alto tráfico de bus.

El firmware comprueba los contadores internos de forma cíclica cada 10 segundos. Si el valor cambia, se envía a través del objeto Contador de ciclo de conmutación.

Puede leer los valores reales a través de objetos de grupo. Si desea conocer los valores sin leer, debe ajustar el indicador T para el objeto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?