Objets de groupe pour compteur de cycles de commutation
Si vous activez Compteur de cycles de commutation, les objets de groupe pour chaque relais apparaissent dans le dossier d’objets spéciaux Compteur de cycles de commutation.
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
39 |
N° sortie extension 1/2 |
Compteur de cycles de commutation |
2 octets |
Envoie/Lit |
Valeur non signée sur 2 octets |
Par défaut, seuls C-Flag et R-Flag sont définis pour éviter un trafic de bus élevé.
Le micrologiciel vérifie les compteurs internes de manière cyclique toutes les 10 secondes. Si la valeur change, elle est envoyée via l’objet Compteur de cycles de commutation.
Vous pouvez lire les valeurs réelles via des objets de groupe. Si vous voulez connaître les valeurs sans les lire, vous devez définir le T-Flag pour l’objet.