MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione di blocco

Funzione di blocco

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Funzione di blocco

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Funzione disabilita

Disattivato

Attivato

 

Blocco

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Stato del segnale di blocco

Disattivato

Attivato

   

Reazione a inizio del blocco

Nessuna reazione

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

   

Posizione altezza a inizio blocco in %

0 (0 – 100)

   

Posizione lamelle a inizio blocco in %

0 (0 – 100)

   

Reazione al termine del blocco

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre blocco

Accetta posizione automatica corrente

   

Reazione dopo il download

Disattivato

Attivato

Come prima del download

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato

Come prima della caduta di tensione del bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?