MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de bloqueo

Función de bloqueo

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Función de bloqueo

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Función de bloqueo

Bloqueado

Desbloqueado

 

Bloqueo

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Estado señal de bloqueo

Bloqueado

Desbloqueado

   

Comportamiento ante comienzo de bloqueo

Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

   

Posición altura al inicio del bloqueo en %

0 (0 – 100)

   

Posición lama al inicio del bloqueo en %

0 (0 – 100)

   

Comportamiento al finalizar bloqueo

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior al bloqueo

Aceptar posición automática actual

   

Comportamiento tras descarga

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de descarga

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de la caída de tensión de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?