MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nome della regolazione del canale

È possibile assegnare un nome distinto per ciascun canale, ad esempio “Luce ingresso piano terra”. Questo nome viene aggiunto al nome del canale fisso, ad esempio “Uscita master 1 – Regolazione”. Il nome completo del canale sarà quindi ad es. “Uscita master 1 – Regolazione Luce ingresso piano terra”.

Il nome del canale viene poi visualizzato nei parametri, nei canali e negli oggetti di gruppo associati.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 

Nome del canale

Luce ingresso piano terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?