MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nom de la variation du canal

Vous pouvez attribuer un nom distinct à chaque canal, par exemple « Éclairage hall rez-de-chaussée ». Ce nom individuel est ajouté au nom de canal fixe, par exemple « Sortie maître 1 - Variation ». Le nom complet du canal est alors, par exemple « Sortie Maître 1 – variation éclairage hall rez-de-chaussée ».

Le nom du canal apparaît désormais sur les paramètres, les canaux et les objets de groupe associés.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

 

Nom du canal

Éclairage hall rez-de-chaussée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?