MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Numero di steps aggiuntivi = 1

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Curva di regolazione definita dall’utente

- Curva di regolazione definita dall’utente

Numero di steps aggiuntivi

1

   

A: Luminosità minima in %

22

   

(S1) step 1: Valore KNX

50

   

(S1) step 1: Valore luminosità

60

   

B: Luminosità massima in %

100


Curva di regolazione: curva di regolazione definita dall’utente con numero di step aggiuntivi=1

L’intervallo di regolazione parametrizzato si trova sull’asse Y.

La luminosità minima (Luminosità minima) e la luminosità massima (Luminosità massima) possono essere limitate.

L’intervallo di valori KNX (0-100%) si trova sull’asse X.

Lo step aggiuntivo S1 è definito dal valore delle coordinate KNX (S1) e dal valore di luminosità (S1). Il valore di luminosità dovrebbe essere sempre maggiore del valore precedente e minore del valore successivo. La curva di regolazione deve sempre aumentare e non deve scendere in determinati segmenti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?