MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre d’étapes supplémentaires = 1

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Courbe de variation définie par l’utilisateur

- Courbe de variation définie par l’utilisateur

Nombre d’étapes supplémentaires

1

   

A : Luminosité minimale en %

22

   

(S1) Étape 1 : valeur KNX

50

   

(S1) Étape 1 : Valeur de luminosité

60

   

B : Luminosité maximale en %

100


Courbe de variation : Courbe de variation définie par l’utilisateur avec nombre d’étapes supplémentaires = 1

La plage de variation paramétrée se trouve sur l’axe Y.

La luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale) peuvent être limitées.

La plage de valeurs KNX (0-100 %) est située sur l’axe X.

L’étape supplémentaire S1 est définie par la valeur de coordonnées KNX (S1) et la valeur de luminosité (S1). La valeur de luminosité doit toujours être supérieure à la valeur précédente et inférieure à la valeur suivante. La courbe de variation doit toujours augmenter et ne doit pas chuter dans certains segments.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?