MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de desconexión

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Tiempo de retardo de desconexión

Ajustes de tiempo

Tiempo de retardo de desconexión

Desbloqueado

Bloqueado

   

Funciona con objeto de conmutación

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de valor

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de escalera

No (Sí/No)

   

Funciona con objeto de escena

No (Sí/No)

   

Modo de retardo de desconexión


No redisparable

Redisparable

Redisparable y acumulativo

   

Número máx. de acumulaciones

2 (2 – 5)

   

Tiempo de retardo de desconexión

1 s (0 ms – 1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?