MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo di disattivazione

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Tempo ritardo disattivazione

Impostazioni di tempo

Tempo ritardo disattivazione

Attivato

Disattivato

   

Funziona su oggetto Commutazione

(Sì/No)

   

Funziona su oggetto Valore

(Sì/No)

   

Funziona su oggetto scala

No (Sì/No)

   

Funziona su oggetto scena

No (Sì/No)

   

Modo ritardo disattivazione


Non riavviabile

Riavviabile

Riavviabile ed estendibile

   

Numero max aggiunte

2 (2 – 5)

   

Tempo ritardo disattivazione

1 s (0 ms – 1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?