MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction de priorité (contrôle de priorité)

Si vous avez choisi la fonction de priorité (connue dans d’autres appareils sous le nom de contrôle de priorité), un nouvel objet de groupe appelé Priorité est disponible pour ce canal.

Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Fonction de priorité

 
– Réglages logique, verrouillage et priorité

Fonction de priorité supérieure

Fonction de priorité

   

Comportement à la fin de la priorité

Suit valeur actuelle

Actionné

Non actionné

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé, non actionné

Activé, actionné

Comme avant la coupure de tension du bus

Les valeurs d’objet de l’objet de priorité ont la signification suivante :

Valeur bit 1

Valeur bit 2

Comportement de la sortie

1

1

Activation de la priorité, état de commutation « Actionné »

0

1

Désactivation de la priorité, état de commutation en fonction du paramètre Comportement à la fin de la priorité

1

0

Activation de la priorité, état de commutation « Non actionné »

0

0

Fin de la priorité, état de commutation en fonction du paramètre Comportement à la fin de la priorité

La priorité est activée si la valeur « 1 » est reçue sur le bit 1. Le relais de sortie affecté est alors commuté, en fonction du bit 2, sur « Actionné » (bit 2 = « 1 ») ou « Non actionné » (bit 2 = « 0 »).

Une priorité active est désactivée par un nouveau télégramme avec la valeur « 0 » sur le bit 1. Tant qu’une fonction de priorité est active, le canal concerné ne peut pas être commandé par l’« objet commutateur » et les fonctions avancées (fonction centrale, fonctions de durée, fonction de scénario).

Après la fin d’une priorité, le comportement du relais de sortie est déterminé par le paramètre Comportement à la fin de la priorité.

Le paramètre Suit l’état actuellement valide a l’effet suivant :

Pendant la priorité active, toutes les commandes de commutation des fonctions subordonnées sont suivies par l’application et l’état de commutation est suivi en interne. De cette façon, à la fin de la priorité, l’état de commutation qui aurait été actuellement réglé sans la priorité peut être réglé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?