MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni di blocco e priorità

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Forzatura

 
-Impostazioni blocco e priorità

Funzione alta priorità

Disattivato

Forzatura

Funzione disabilita

Se è stata scelta la funzione di forzatura (nota in altri dispositivi come controllo della priorità), per questo canale è disponibile un nuovo oggetto di gruppo denominato Priorità.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Forzatura

 
-Impostazioni di logica, blocco e priorità

Funzione alta priorità

Forzatura

 

Comportamento all’inizio di “Priorità on”

Nessuna reazione

Spegni

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità all’inizio di “Priorità on” in %

100 (1-100)

   

Comportamento all’inizio di “Priorità off”

Nessuna reazione

Spegni

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità all’inizio di “Priorità off” in %

100 (1-100)

   

Reazione al termine della priorità

Nessuna reazione

Spegni

Segue funzione precedente

Accendi a luminosità selezionabile

   

Luminosità dopo la fine della priorità in %

100 (1-100)

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato, On

Attivato, Off

Come prima della caduta di tensione del bus

I valori dell’oggetto di priorità hanno il significato seguente:

Valore bit 1

Valore bit 2

Reazione dell’uscita

1

1

Attivazione priorità, stato uscita “On”

0

1

Disattivazione priorità, stato di uscita dipendente dal parametro Reazione al termine della priorità

1

0

Attivazione priorità, stato uscita “Off”

0

0

Fine priorità, stato dell’uscita dipendente dal parametro Reazione al termine della priorità

La priorità viene abilitata se il valore “1” viene ricevuto sul bit 1. A questo punto l’uscita assegnata viene commutata/regolata, a seconda del bit 2, su “On” (bit 2 = “1”) o su “Off” (bit 2 = “0”).

Una priorità attiva viene nuovamente terminata da un nuovo telegramma con il valore “0” sul bit 1. Finché una funzione di priorità è attiva, il canale interessato non può essere controllato dall’“oggetto Commutazione” e dalle funzioni avanzate (funzione centrale, funzioni di tempo, funzione scena).

Al termine di una priorità, il comportamento dell’uscita è determinato dal parametro Reazione al termine della priorità.

L’impostazione Segui stato attualmente valido ha il seguente effetto:

Durante la priorità attiva, tutti i comandi di commutazione delle funzioni subordinate vengono controllati dall’applicazione e lo stato di commutazione viene controllato internamente. In questo modo, alla fine della priorità è possibile impostare lo stato di commutazione che sarebbe stato attualmente impostato senza la priorità.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?