MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

La función de alarma es un objeto de grupo de 1 bit de alta prioridad. La función de seguridad del dispositivo tiene la mayor prioridad. El orden de prioridad para la orden de conexión se puede definir globalmente (Prioridades de las funciones para orden de conexión). El objeto de alarma tiene prioridad sobre los siguientes objetos de grupo:

  • La prioridad relativa al objeto de bloqueo / objeto de prioridad se define centralmente para la orden de conexión: Prioridades de las funciones para orden de conexión

  • Objeto de entrada lógica

  • Objeto de escenas

  • Objeto de conmutación central

  • Objeto Corrección de escalera / Variable de escalera

  • Objeto de conmutación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?