MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

La fonction d’alarme est un objet de groupe de 1 bit possédant une priorité élevée. La fonction de sécurité de l’appareil a la priorité maximale. L’ordre de priorité pour la commutation peut être défini globalement (Priorité des fonctions pour la commutation). L’objet d’alarme est prioritaire sur les objets de groupe suivants :

  • La priorité par rapport à l’objet de verrouillage / objet de priorité est définie de manière centrale pour la commutation : Priorité des fonctions pour la commutation

  • Objet entrée logique

  • Objet de scénario

  • Objet de commutation central

  • Objet escalier fixe / escalier variable

  • Objet commutateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?