Movimento di riferimento dopo inizializzazione
Il movimento di riferimento dopo un download o un ripristino della tensione del bus serve per ottenere una posizione di avvio esatta per ulteriori movimenti di posizionamento.
Il movimento di riferimento viene attivato da un comando di posizionamento assoluto. Ciò include, ad esempio, la ricezione di un valore sugli oggetti “Posizione altezza in modo manuale” o “Posizione altezza in modo automatico”, il richiamo di scene o lo spostamento in una posizione assoluta in caso di allarme meteo, allarme o blocco. Se dopo l’inizializzazione l’oggetto “Sposta oggetto in modo manuale” riceve un valore che sposta l’oscurante/tapparella nella posizione finale superiore, l’attuatore valuta automaticamente questo movimento come un movimento di riferimento.
Il movimento di riferimento dopo l’inizializzazione viene generalmente eseguito verso la posizione finale superiore. Se è stato abilitato l’invio dei messaggi di stato “Feedback per altezza” e/o “Feedback per lamella”, questo invia automaticamente lo stato attuale.