MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Rilevamento automatico del carico (modalità RC/modalità RL)

In generale, i carichi collegati vengono rilevati automaticamente per ogni canale. Il rilevamento del carico per ogni canale viene eseguito non appena i carichi vengono collegati e la tensione di rete è stata inserita.

Il carico è monitorato anche in relazione alle proprietà induttive durante il funzionamento continuo e, se necessario, viene commutato sulla modalità RL.


NOTA: I carichi possono essere sostituiti solo quando la tensione di rete è spenta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?