MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Detección automática de la carga (modo RC/modo RL)

En general, las cargas conectadas se detectan automáticamente en cada canal. La detección de la carga en cada canal se realiza en cuanto se conectan las cargas y se ha encendido la tensión de la red.

También se comprueba la carga en relación a las propiedades inductivas durante el funcionamiento continuo y se conmuta al modo de funcionamiento RL si es necesario.


NOTA: Las cargas solo pueden intercambiarse cuando la tensión de la red está apagada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?