MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Détection de charge automatique (mode RC/mode RL)

En règle générale, les charges connectées sont détectées automatiquement pour chaque canal. La détection de charge pour chaque canal s’effectue dès que les charges sont connectées et que la tension secteur est activée.

La charge est également contrôlée lors du fonctionnement continu afin de vérifier ses propriétés inductives, et commutée en mode RL si nécessaire.


NOTE: les charges peuvent uniquement être échangées lorsque la tension secteur est désactivée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?