MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione dopo il download

Dopo il download dell’ETS, l’uscita può assumere uno stato parametrizzato.

Se un difetto interno o un download errato provocano uno stato in cui l’applicazione non è operativa, il dispositivo non reagisce.

Se si desidera attivare la reazione dopo il download dell’ETS per un canale di uscita, occorre impostare il parametro Uscita al termine del download.


Impostazioni possibili:

  • Nessuna reazione
    Il canale di uscita rimane al valore di luminosità corrente.

  • Spegni
    Il canale di uscita viene disattivato.

  • Accendi a luminosità selezionabile
    La luminosità iniziale è determinata da un altro parametro. La luminosità selezionabile può essere impostata tra 1% e 100%.

  • Come prima del download
    L’uscita esegue il comportamento impostato prima del download. Eventuali comandi di commutazione manuale successivi vengono sovrascritti. Se è attiva una funzione di livello superiore (priorità o blocco), verrà eseguito il comportamento definito per queste funzioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?