Comportamiento tras descarga
Después de la descarga de ETS, la salida puede adoptar un estado parametrizado.
Si un defecto interno o una descarga defectuosa provocan un estado en el que la aplicación no está funcionando, el dispositivo no reaccionará.
Si desea activar el comportamiento tras descarga de ETS para un canal de salida, debe ajustar el parámetro "Salida al finalizar descarga".
Ajustes posibles:
-
Ninguna reacción
El canal de salida permanece en su valor de luminosidad actual. -
Desconectar
El canal de salida está desconectado. -
Encender con luminosidad seleccionable
La luminosidad inicial la determina otro parámetro. La luminosidad seleccionable se puede ajustar entre 1 % y 100 %. -
Como antes de descarga
La salida ejecuta el comportamiento ajustado antes de la descarga. Se sobrescribe cualquier conmutación manual subsiguiente. Si está activa una función de mayor nivel (control prioritario o bloqueo), se ejecutará el comportamiento definido para estas funciones.