MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement après le téléchargement

Après le téléchargement d’ETS, la sortie peut adopter un état paramétré.

Si un défaut interne ou un téléchargement défectueux entraîne un état dans lequel l’application n’est pas opérationnelle, l’appareil ne réagira pas.

Si vous souhaitez activer le comportement après le téléchargement d’ETS pour un canal de sortie, vous devez définir le paramètre Sortie à la fin du téléchargement.


Réglages possibles :

  • Aucune réaction
    Le canal de sortie reste à sa valeur de luminosité actuelle.

  • Arrêt
    Le canal de sortie est désactivé.

  • Allumer à la luminosité sélectionnable
    La luminosité initiale est déterminée par un autre paramètre. La luminosité sélectionnable peut être définie entre 1 % et 100 %.

  • Comme avant le téléchargement
    La sortie exécute le comportement défini avant le téléchargement. Toute commutation manuelle ultérieure est remplacée. Si une fonction de niveau supérieur (priorité ou verrou) est active, le comportement que vous avez défini pour ces fonctions sera exécuté.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?