MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement de la sortie après rétablissement de la tension du bus

Dans le cas du rétablissement de la tension du bus, la sortie peut adopter un état paramétré.


Réglages possibles :

  • Aucune réaction
    Le canal de sortie reste à sa valeur de luminosité actuelle.

  • Arrêt
    Le canal de sortie est désactivé.

  • Allumer à la luminosité sélectionnable
    La luminosité initiale est déterminée par un autre paramètre. La luminosité sélectionnable peut être définie entre 1 % et 100 %.

  • Comme avant la coupure de tension du bus
    Avec le paramètre Comme avant la coupure de tension du bus, la sortie adopte l’état qui a été enregistré dans l’appareil au moment de la panne de tension de bus. Toutes les commutations manuelles ultérieures sont remplacées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?