MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento de la salida tras volver la tensión de bus

En el caso de la vuelta de la tensión de bus, la salida puede adoptar un estado parametrizado.


Ajustes posibles:

  • Ninguna reacción
    El canal de salida permanece en su valor de luminosidad actual.

  • Desconectar
    El canal de salida está desconectado.

  • Encender con luminosidad seleccionable
    La luminosidad inicial la determina otro parámetro. La luminosidad seleccionable se puede ajustar entre 1 % y 100 %.

  • Como antes de la caída de tensión de bus
    Con el parámetro Como antes de la caída de tensión de bus, la salida adopta el estado que se guardó en el dispositivo en el momento de la caída de tensión de bus. Se sobrescriben todas las conmutaciones manuales subsiguientes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?