MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamento dell’uscita dopo ripristino della tensione del bus

In caso di ripristino della tensione del bus, l’uscita può assumere uno stato parametrizzato.


Impostazioni possibili:

  • Nessuna reazione
    Il canale di uscita rimane al valore di luminosità corrente.

  • Spegni
    Il canale di uscita viene disattivato.

  • Accendi a luminosità selezionabile
    La luminosità iniziale è determinata da un altro parametro. La luminosità selezionabile può essere impostata tra 1% e 100%.

  • Come prima della caduta di tensione del bus
    Con il parametro Come prima della caduta di tensione del bus, l’uscita assume lo stato che era memorizzato nel dispositivo al momento della caduta di tensione del bus. Eventuali comandi di commutazione manuale successivi vengono sovrascritti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?