MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de conexión y retardo de desconexión

Debido a las funciones de retardo, el cambio de los estados del relé no se realiza inmediatamente después de recibir un telegrama, sino sólo después de que haya transcurrido el tiempo de retardo ajustado:

Una vez recibido el valor de objeto "1", el retardo de conexión retarda la conmutación del contacto del relé del estado No accionado al estado Accionado.

Una vez recibido el valor de objeto "0", el retardo de desconexión retarda la conmutación del contacto del relé del estado Accionado al estado No accionado.

También puede utilizar ambas funciones junto con un único canal.


Objetos

Para cada canal, puede parametrizar si el retardo afecta al objeto de conmutación, al objeto de tiempo de iluminación de escalera o al objeto de escena, o a varios objetos en combinación.


Retardo de conexión y retardo de desconexión (normalmente abierto/normalmente cerrado)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?