MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Temporisation on et temporisation off

En raison des fonctions de temporisation, le changement d’état du relais n’est pas exécuté immédiatement après la réception d’un télégramme, mais seulement après l’écoulement de la durée de temporisation réglée :

Une fois la valeur d’objet « 1 » reçue, la temporisation on retarde la commutation de la sortie de l’état Off à l’état On.

Une fois la valeur d’objet « 0 » reçue, la temporisation off retarde la commutation de la sortie de l’état On à l’état Off.

Vous pouvez également utiliser les deux fonctions avec un seul canal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.