MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo di attivazione e di disattivazione

A causa delle funzioni di ritardo, il cambio di stato del relè non viene eseguito immediatamente dopo la ricezione di un telegramma, ma solo una volta trascorso il tempo di ritardo impostato:

Alla ricezione del valore oggetto “1”, il ritardo di attivazione ritarda la commutazione dell’uscita dallo stato Off allo stato On.

Alla ricezione del valore oggetto “0”, il ritardo di disattivazione ritarda la commutazione dell’uscita dallo stato On allo stato Off.

È anche possibile utilizzare entrambe le funzioni insieme con un singolo canale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?