MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Preavvisi

Se è stato attivato il Preavviso di spegnimento per il timer scale, è possibile impostare un tempo di preavviso compreso tra 5 s e 255 s (= 4 min 15 s). Questo tempo di preavviso determina la durata della procedura di riduzione della luminosità.


Funzione di durata della temporizzazione con preavviso di spegnimento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?