MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Advertencias previas

Si ha activado Preaviso de apagado para temporizador de escalera, puede ajustar un tiempo de advertencia entre 5 s y 255 s (= 4 min 15 s). Este tiempo de advertencia determina la duración del proceso de atenuación a menos.


Función de tiempo de iluminación de escalera con preaviso de apagado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?