MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Préavertissements

Si vous avez activé Préavertissement d’arrêt pour minuterie d’escalier, vous pouvez définir une durée d’avertissement en tant que période entre 5 s et 255 s (= 4 min 15 s). Cette durée d’avertissement détermine combien de temps la procédure de réduction de luminosité doit durer.


Fonction de durée d’éclairage d’escalier avec préavertissement d’arrêt

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.