MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del relé tras fallo de la tensión de bus

Si la tensión de bus cae por debajo de 18 V, el accionamiento puede conmutarse a un estado parametrizado. El accionamiento puede definirse como parado (Paso) o bien puede permanecer en el estado que tenía antes de la caída (Ninguna reacción). Al mismo tiempo, la posición de actual del relé se guarda en el dispositivo.


Ajustes posibles:

  • Ninguna reacción: el accionamiento permanece en su estado actual, es decir, permanece parado o continúa ejecutando un desplazamiento actual hasta que hayan finalizado los tiempos de funcionamiento.

  • Paro: el accionamiento se detiene inmediatamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?