MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement du relais après une coupure de tension du bus

Si la tension du bus tombe au-dessous de 18 V, l’entraînement peut être commuté à un état paramétré. L’entraînement peut être défini comme arrêté (Arrêter) ou rester dans l’état qu’il avait avant la défaillance (Aucune réaction). En même temps, la position actuelle du relais est enregistrée dans l’appareil.


Réglages possibles :

  • Aucune réaction : l’entraînement reste dans son état actuel, c’est-à-dire qu’il reste fixe ou qu’il continue d’exécuter un déplacement en cours jusqu’à ce que les durées d’exécution se soient écoulées.

  • Arrêter : l’entraînement s’arrête immédiatement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.