MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione del relè alla caduta di tensione del bus

Se la tensione del bus scende sotto i 18 V, l’azionamento può essere commutato in uno stato parametrizzato. L’azionamento può essere definito come arrestato (Stop) oppure rimanere nello stato precedente al guasto (Nessuna reazione). Allo stesso tempo, la posizione attuale del relè viene salvata nel dispositivo.


Impostazioni possibili:

  • Nessuna reazione: l’azionamento rimane nello stato attuale, cioè rimane fermo oppure continua a eseguire il movimento attuale fino al termine dei tempi di esecuzione.

  • Stop: l’azionamento si arresta immediatamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?