MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Escenas

Si desea cambiar simultáneamente múltiples funciones de habitación con solo pulsar un botón o con un comando, puede hacerlo utilizando la función de escena.

Puede utilizar una escena, por ejemplo, para conectar la iluminación de la habitación, ajustar el control de la calefacción en funcionamiento diurno y controlar las persianas.

Sin la función de escena, deberá enviar un telegrama separado a cada actuador para obtener el mismo ajuste, ya que estas funciones no sólo pueden tener diferentes formatos de telegrama, sino que también los valores de telegrama tienen significados diferentes (por ejemplo, el valor "0" para la iluminación apagada y para la persiana ABIERTA).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?