MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Scene

Se si desidera modificare contemporaneamente più funzioni ambiente premendo un tasto o tramite un comando, è possibile utilizzare la funzione scena.

Ad esempio, si può utilizzare una scena per accendere l’illuminazione ambiente, impostare il controllo del riscaldamento per il funzionamento diurno e controllare gli oscuranti.

Senza la funzione scena sarebbe necessario inviare un telegramma separato a ogni attuatore per ottenere la stessa impostazione, dato che queste funzioni non solo possono avere formati di telegramma diversi, ma anche i valori del telegramma hanno significati diversi (ad es. il valore “0” per Illuminazione OFF e per APERTURA oscuranti).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?