MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Scénarios

Si vous souhaitez modifier plusieurs fonctions de pièce simultanément en appuyant sur un bouton ou à l’aide d’une commande, vous pouvez le faire au moyen de la fonction scénario.

Vous pouvez utiliser un scénario, par exemple, pour allumer l’éclairage de la pièce, régler la commande du chauffage en fonctionnement de jour et commander les stores.

Sans la fonction de scénario, vous devriez envoyer un télégramme distinct à chaque actionneur pour obtenir le même réglage, puisque ces fonctions peuvent non seulement avoir des formats de télégramme différents, mais que les valeurs de télégramme peuvent aussi avoir des significations différentes (p. ex. valeur « 0 » pour éclairage OFF et pour store OUVERT).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?