MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Enlace lógico Y

Mientras el "objeto de entrada lógica" tenga el valor "1", el orden de conexión se puede realizar de la forma habitual utilizando la dirección del "objeto de conmutación". Los tiempos de iluminación de escalera ajustados seguirán observándose. La desconexión a través del "objeto de enlace" entra en vigor inmediatamente.

Entrada lógica de objeto

Orden de conexión de objeto

Resultado

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Ejemplo:

Se puede utilizar un enlace lógico Y para crear un bloqueo de alimentación. Esto significa que mientras el valor del "objeto de enlace" sea "0", el "objeto de conmutación" no podrá utilizarse para la conexión. Si el valor del "objeto de conmutación" es "1", la conexión se realiza automáticamente si el valor de objeto de enlace cambia de 0 a 1.


Enlace lógico Y;
Valor de objeto de enlace tras volver la tensión de bus: 1

El objeto de enlace se preajusta con el valor "1" después de un REINICIO (vuelta de la tensión de bus y descarga). Esto desbloquea que el orden de conexión se realice de manera habitual utilizando el objeto de conmutación. El bloqueo de alimentación estará no activo hasta que se haya recibido un telegrama "0" a través del objeto de enlace.


Enlace lógico Y;
Valor de objeto de enlace tras volver la tensión de bus: 0

El ajuste del parámetro provoca que el "objeto de enlace" se ajuste al valor "0". Después de un REINICIO, el actuador no conmuta la salida hasta que se recibe un telegrama "1" en el "objeto de enlace".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?