MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de conexión y retardo de desconexión

Debido a las funciones de retardo, el cambio de los estados del relé no se realiza inmediatamente después de recibir un telegrama, sino sólo después de que haya transcurrido el tiempo de retardo ajustado:

Una vez recibido el valor de objeto "1", el retardo de conexión retarda la conmutación de la salida del estado Apagado al estado Encendido.

Una vez recibido el valor de objeto "0", el retardo de desconexión retarda la conmutación de la salida del estado Encendido al estado Apagado.

También puede utilizar ambas funciones junto con un único canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?