MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del accionamiento ante comienzo de bloqueo

Ajuste cómo se comportará el accionamiento cuando se active la función de bloqueo:

  • Ninguna reacción: finalizar tarea actual.

  • Parada: el accionamiento se detiene inmediatamente (permanece en su posición actual).

  • Arriba: el accionamiento se desplaza a la posición final superior.

  • Abajo: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición definida para la altura y la lama (sólo para persiana).


Comportamiento ante comienzo de bloqueo = ir a la posición;
posición altura al inicio del bloqueo = 40 %; posición lama al inicio del bloqueo = 50 %

Una vez que el accionamiento haya realizado la acción deseada, permanecerá en esta posición y no podrá operarse mientras la función de bloqueo esté activa. Sólo cuando se active una función con una prioridad mayor se ejecutará la reacción definida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?