MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

La función de seguridad es un objeto de grupo de 1 bit con la prioridad más alta. Esto significa que este objeto tiene prioridad sobre los siguientes objetos de grupo:

Objeto de alarma / Objeto de bloqueo / Objeto de prioridad Prioridades de las funciones para orden de conexión

Objeto de escenas

Objeto de conmutación central

Objeto Corrección de escalera / Variable de escalera

Objeto de conmutación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?