Modo de atenuación especial (RL-LED)
Normalmente, la fase del tiempo de bajada (RC) se ajusta automáticamente para LED o lámparas de bajo consumo (ESL/CFL).
También puede atenuar lámparas especiales en modo de fase de tiempo de subida (RL-LED). Para ello, ajuste el modo de atenuación en el ETS.
Este modo deberá seleccionarse en los siguientes casos:
-
Si el fabricante de la lámpara recomienda expresamente el modo de funcionamiento de fase de tiempo de subida o RL.
-
Si el valor de atenuación más bajo en el modo de funcionamiento seleccionado automáticamente sigue siendo demasiado luminoso y este modo de funcionamiento no está prohibido por el fabricante de la luz. Suele resultar útil cambiar al modo de funcionamiento de atenuación RL-LED si el rango de atenuación se consideraba previamente demasiado pequeño (Rango de atenuación).
El ajuste se activa una vez cargada la aplicación. En este modo de funcionamiento también se comprueban las propiedades inductivas de la carga y el sistema conmuta al modo de funcionamiento RL si es necesario.
La detección de la carga se suele realizar al conectar o atenuar (valor > 0) por primera vez tras restablecer la tensión de la red.