MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ahorro de energía

Los LED de estado de los canales del maestro pueden desconectarse automáticamente después de un período de entre 1 minuto y 255 minutos. De esta manera, no se ilumina innecesariamente el armario de conmutadores. Al pulsar un botón se reactivan los LED durante el tiempo preajustado.

Ajustes ampliados

Ahorro de energía

 
 

Los ledes del dispositivo se pueden establecer en standby tras (0...255, unidad = 1 min, 0 = siempre encendido)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?